Allure of the Seas

伊顿UPS助力全球最大游轮“海洋魅丽号”

莫尔日,瑞士 多元化的工业产品制造商伊顿公司为世界上最大和最具革命性的邮轮——皇家加勒比国际游轮海洋魅丽号提供超过20套不间断电源系统(UPS),以协助保护船舶的关键系统和应用程序。这也是伊顿在为皇家加勒比国际游轮海洋绿洲号提供不间断电源系统后又一次大型合作项目。伊顿40年来一直为海洋和近海工业提供电源保护解决方案,伊顿船用UPS转为船舶动力系统设计,具有安全,可靠,高效运作等特点。

海洋魅丽号将于2010年12月1日进行商业首航,正式投入运营,以美国佛罗里达州罗德岱堡的埃弗格雷斯港为母港,交替运营七晚八天的西加勒比海、东加勒比海之旅。“海洋魅丽号”是目前世界上最大邮轮“海洋绿洲号”的姐妹船,共有16层甲板,225282总吨位,包括5400个双人间及2700个包厢。海洋魅丽号将全新的“社区”理念引入游轮,将游轮空间划分为中央公园、百达汇欢乐城、皇家大道、游泳池和运动区、海上水疗和健身中心、娱乐世界和青少年活动区7个主题区域,以满足不同类型游客的度假需求。

“海洋魅丽号巨大的规模和应用范围,让我们在追求可靠,清洁,安全的电力保障时充满挑战,”约玛,伊顿电气集团电能质量业务EMEA区副总裁,介绍道, “伊顿将依靠业界领先的解决方案和产品、全球化的服务能力来应对这一挑战。

伊顿公司为皇家加勒比国际游轮提供过类似的解决办法,并成功应用在2009年11月推出的第一个绿洲级豪华邮轮——海洋绿洲号。而海洋魅丽号将是第一台部署伊顿ESS节能技术(Energy Saver System)的船只。这种独特的解决方案具有领先的节能水平,即使较低负载的情况下,也能将UPS效率提高到99%。相比典型工作范围内的传统模式,伊顿ESS可提高15%的效率的同时提高5%的负载。这将会节省大量的能源成本。

海洋魅丽号采用了伊顿双变换在线式UPS,以保护关键负载不受电源故障的影响。包括伊顿旗舰产品——伊顿9395 船用UPS以及伊顿9390,9355和9155 的船用UPS。伊顿公司还提供了智能监测系统,包括IPM智能电源管理软件。伊顿公司的电源保护解决方案为海洋魅丽号的导航系统,电脑及服务器,应急照明和供暖/冷却系统,餐馆,赌场和剧院提供源源不断的纯净动力。

伊顿已经为海洋绿洲号及海洋魅丽号提供船用UPS解决方案。欲了解更多信息,请访问www.eaton.com/powerqualitywww.allureoftheseas.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.