1. 扩展器如何与9315连接?
扩展器通过附带的一条电缆连接到通讯端口(Com)#1。扩展器的连接部位在“背面”,在插槽的旁边。
2. 我可以把扩展器用于9315的所有型号吗?
是的,所有新型的9315都具有一个经过改进的套件,可以很好地与扩展器配合使用。我们还设计了一组改装用套件,可用于旧型号的UPS。关于详情,请与您的全球服务代表联系。
3. 如果有客户想使用远程监测板(RMP)、管理联系模块(SCM)或者远程接口模块(RIM),那么该客户还能使用扩展器吗?
可以,在这种情况下,必须把扩展器连接到Com 2。
4. 如果有客户想使用“远程通知”或“全球服务”选项,那么该客户还能使用扩展器吗?
可以,在这种情况下,必须把扩展器连接到Com 1。
5. 一个客户可以同时使用下列所有内容吗?
不可以,一个客户可以使用:a和b;a和c;或者b和c(但不能三者同时使用)。
6. 扩展器前面的发光二极管是做什么用的?
有两类发光二极管:
这些发光二极管提供了直观判断扩展器处于工作状态的简便方法。
7. 扩展器前面的开关和接口是做什么用的?
用这个辅助开关可以直接连接到插槽#3中的卡。它的作用是把插槽#3从内部网络断开,并将其直接连接到串行口。可能会有这种情况,需要将一个单独接口的串行卡或者另外一块卡用作UPS的直接界面。通过使用这个辅助开关和接口,便可以满足这种要求。
8. 为什么扩展器上要包括Modbus卡?
这块Modbus卡是用来管理另外两个插槽的通讯。
9. 如果没有这块Modbus卡,扩展器可以工作吗?
一般不能(上述#6中的辅助模式除外)。
10. 为什么扩展器的背面要有三个电源插口?
这是冗余配置,可以三个同时接电。这样,一旦出现问题便可有额外的保护。套件中提供了一个外接电源适配器。