UPS(不间断电源)通讯连接设备:伊顿Modbus卡
常见问题解答

  1. Modbus RTU是什么? 
  2. Jbus是什么? 
  3. 客户如何设置该卡? 
  4. 如何将它连接到网络?
  5. “二线”和“四线”拓扑是什么意思? 
  6. “用户可选终端”指的是什么? 
  7. “可选极性电阻”指的是什么? 
  8. Modbus卡与各种BMS都能配合工作吗? 

1. Modbus RTU是什么? 
Modbus是由面向行业的设备所讲的一种协议(或语言)。以例子说明,SNMP和HTTP就是其他类型的两种协议。RTU是“Remote Terminal Unit”的首字母缩写,即“远程终端设备”。这是一种二进制的、易用的协议版本。我们不支持较少使用的/较陈旧的ASCII版本。 

2. Jbus是什么? 
Jbus是Modbus标准的变种版本。它在欧洲较为流行。 

3. 客户如何设置该卡? 
要设置该卡,用户可以使用附带的串行通讯电缆和运行Hyperterminal的PC机完成。这就像设置其他网络设备一样,用户可选择一个baud率和一个地址。

不过,目前BMS还不能识别UPS。为了解决这一问题,Modbus卡带了一个叫做Profiler的软件包。用Profiler可自定制创建一个寄存器图。用比较形象的说法就是,它创建一个文件来告诉BMS什么是UPS以及要监测的是什么。这有些像在NMS上安装一个MIB一样。其主要区别是数据较多以手动方法读入(MIB是在NMS的条件下编译的)。这是用户们使用BMS的典型方法,所以客户们会熟悉它。Profiler运行于Windows。 

Modbus插在UPS中现有的一个X-slot槽中。通讯扩展器预装有一块Modbus卡。 

4. 如何将它连接到网络? 
Modbus卡是通过一个独立的DB-9端口或接线板经RS-485连接到网络。接线板可以用传统的双绞线以菊花链方式连接。另一种方法是,可以经一个DB-9端口用RS-232作为通讯连接。数据表上有一幅图说明了对典型网络的连接方法。

5. “二线”和“四线”拓扑是什么意思? 
这基本上是指用二线或四线以菊花链连接方式把设备连接在一起。重要的是,请记住,我们支持这两种方式,所以我们能满足常用的拓扑结构。 

6. “用户可选终端”指的是什么? 
菊花链式网络需要一个合适的终端(或末端)。通常,用户需要购买一个终端电阻安装在菊花链的末端。Modbus卡带有一个可由用户选择的终端。所以,所以把它放在网络的末端将其作为终点。这样就可以免去购买和安装终结器的烦琐和费用。 

7. “可选极性电阻”指的是什么? 
它可确保不会因空载电压而产生假数据位。 

8. Modbus卡与各种BMS都能配合工作吗? 
它应该能与支持Modbus协议的BMS配合工作。

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.