软件与驱动程序

UPS电源管理软件
DC配置软件
综合软件
UPS 早期版本的监控软件

最通用的

Lansafe 6 Screenshot
LanSafe v. 6
LanSafe v.6通过USB或网络连接,为伊顿全系列UPS(单相和三相)提供全面的软件支持。 更多信息

 操作系统支持

Netwatch Screenshot
伊顿NetWatch软件5.0.0版
与ConnectUPS、BestLink和网络管理卡(NMC)配合使用的客户端关机软件。 更多信息.

 操作系统支持

UPS电源管理软件

Intelligent Power Manager Screenshot
智能电源管理软件(Intelligent Power Manager)
智能电源管理(Intelligent Power Manager)软件对多组设备进行方便、多功能的远程监控与管理,使用户对其供电及环境温湿度等情况了如指掌。 更多信息
Lansafe WebView Screenshot
LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView提供基于网络的界面,用来监控LanSafe控制器的UPS的特征,并与网络浏览器的组件相联系。 更多信息
Personal Solution Pac Screenshot
伊顿Personal Solution-Pac(个人解决方案包)
非常适合对通过串行/USB连接到UPS的个人计算机(及其相关外设)进行电源管理的软件。 更多信息
Enterprise Power Management Screenshot
伊顿5节点Enterprise Power Manager(企业电源管理器)
用于管理和监控您的UPS及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(5节点)
Integrated Power Management Screenshot
Integrated Power Management(一体化电源管理)
微软Integrated Power Management(一体化电源管理)
Network Management Proxy Screenshot
伊顿Network Management Proxy(网络管理委托代理)
网络解决方案提供以下3个主要功能:将UPS连接到网络、保护计算机、从网络上监视UPS。SNMP/HTML委托代理是针对小型UPS系统的更经济的解决方案。它可使您在不增加UPS的基本成本的情况下在网络上控制UPS。委托代理软件安装在UPS通过USB或RS232端口所连接的系统上。SNMP/HTML委托代理用于通过标准浏览器或网络管理控制台远程管理UPS。
Network Shutdown Module Screenshot
伊顿Network Shutdown Module(网络关机模块)
Network Shutdown Module(NSM)在发生较长时间的停电时通过关闭接在被保护设备上的机器来保护计算机系统。如果交流电源发生故障,NSM会警示管理员和用户,然后在电池备份电源用完前执行系统关机。NSM目前与VMware的虚拟化软件ESXi兼容。更多信息
Powervision Screenshot
PowerVision
拥有该基于Windows的软件,您能从任何地方主动监控企业UPS的状态和性能、电源分配及环境系统,同时加强整个电源保护设施的可靠性。更多信息

 操作系统支持

Multiview Screenshot
Eaton MultiView
基于Windows系统的软件,提供对配有ConnectUPS Web网络接口卡的UPS的集中监控。 更多信息

Go to top

DC配置软件

DC Tools product photo
DCTools
DCTools 工具是为现场技术人员安装和维修 Powerware DC 电源系统用的配置软件。它简化了电源系统的设置和运行,可从英特网上免费下载。更多信息

Go to top

综合软件

Eaton Extensions for IBM Director Screenshot
伊顿Pulsar系列UPS集成套件
可使伊顿的UPS(装有ConnectUPS MS或网络管理卡)很容易地集成到通用的网络管理系统平台。
主要特点:
  • 自动查找地图:MGE UPS以专用UPS图标显示在NMS地图上
  • 接收Trap:用颜色区分的报警(危急/警告/正常)
  • Web GUI:从图标直接进入UPS Web界面

Go to top

UPS 早期版本的监控软件

LanSafe v. 5
Lansafe可以通过串行端口,USB接口已经网络连接选件等设备来监控Powerware 单相或三相的UPS单机设备,提供UPS数据监视,自动关机(操作系统)等功能。更多信息

 操作系统支持

LanSafe v. 4
LanSafe独有的SafetyNet技术提供网络关机功能,使网络管理员能够最后一个关掉最关键的设备。

Powerware ConnectUPS Netwatch UPS
用于 ConnectUPS and BestLink web cards等网络连接设备的自动关机(操作系统)的客户端软件。 更多信息

OnliNet
直接用于在网络环境内对UPS进行监控的UPS网络监控软件。 更多信息

CheckUPS
CheckUPS是一套全面包含了对Powerware, Best/SOLAR UPS系统的电源管理与自动关机(操作系统)的UPS监控软件。 更多信息

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.