Royal Caribbean International
Die Oasis of the Seas sticht mit Eaton USV-Anlagen sicher in See
Dieser Gigant der Meere
wurde von Eaton mit mehr
als zwanzig Doppelwandler
Online USV Systemen
ausgestattet. Auch auf
der Allure of the Seas,
dem Schwesterschiff, das
Ende 2010 fertig gestellt
sein soll, vertraut man
auf Eatons Kompetenz
zur Sicherstellung der
Stromversorgungsqualität
an Bord.
(pdf 773KB)
FUJINON (EUROPE) GmbH
Eine für alles – USV-Schutz mit Eaton
Am Vertriebsstandort der
FUJINON (EUROPE) GmbH
im niederrheinischen Willich
arbeiten 164 Mitarbeiter für
den Erfolg der optischen Präzisionsgeräte.
Bei dieser Arbeit
ist eine moderne IT-Infrastruktur
eine zwingende Voraussetzung,
und ihre Ausfallsicherheit hat
absolute Priorität – denn ohne
Telefon, E-Mail oder Zugriff
auf das CRM-System steht die
Arbeit am Vertriebsstandort still.
(pdf 734KB)
DEVK, Versicherungen
Gut versichert mit USV-Schutz von Eaton
Die DEVK ist eine der größten Versicherungen Deutschlands. Rund vier Millionen Kunden mit mehr als zwölf
Millionen bestehender Verträge vertrauenb auf das Unternehmen. Für ein Versicherungsunternehmen
dieser Kategorie ist eine ausfallsichere IT unabdingbar. Aus diesem Grund entschied sich die
DEVK für eine moderne und leistungsstarke USV-Anlage von Eaton.
(pdf 201KB)
IMG Center
Grünes Rechenzentrum mit energieeffizienten Eaton-USVs
Wo früher Carrera Optyl seine Markenbrillen montierte, steht heute ein Vorzeigeprojekt in puncto Green IT: Das IMG Center
im österreichischen Traun setzt mit seinem generalüberholten Bürokomplex auf die neuesten Energiespartechnologien.
Technisches Kernstück des renovierten Gebäudes ist das grüne Rechenzentrum für alle Mieter, das die EPS Electric
Power Systems GmbH in nur sechs Wochen einrichtete. Die Ausfallsicherheit garantiert der österreichische Dienstleister
mit Unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USVs) von Eaton.
(pdf 343KB)
Royal Caribbean
Das größte Passagierschiff der Welt sticht in See – mit an Bord: Powerware USVs
Ein Kreuzfahrtschiff hat den Energieverbrauch einer mittleren Kleinstadt: von der Elektronik für Steuerung und Navigation über den Antrieb bis hin zu den Entertainment-Anlagen. Fällt die Elektronik aus, kann ein hochmoderner Ozeanriese zum Spielball der Wellen werden, orientierungslos treibend auf einem der sieben Weltmeere. Beim Bau der „Independence of the Seas“ setzte Royal Carribbean daher zur sicheren Stromversorgung auf Powerware USV-Anlagen. Lesen Sie hier, wie Eaton ein umfassendes USV-Konzept für das Kreuzfahrtschiff entwickelt und installiert hat.
(pdf 900KB)
Edeka
Gleich zwei Rechenzentren mit Eaton-USV-Konzept
Täglich ist die LKW-Flotte von Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen auf den Straßen der Region unterwegs und bringt Waren frisch in die Theke. Für einen reibungslosen Ablauf sorgt im Hintergrund eine komplexe IT-Infrastruktur: Logistik- und Personalsoftware, Lagerhaltungssysteme und vieles mehr laufen verteilt auf zwei Rechenzentren und 300 m2 Fläche. Lesen Sie hier, wie Eaton gemeinsam mit Alltronic IT-Sicherheitstechnik und dem Planungsbüro Trunk ein umfassendes USV-Konzept für die Rechenzentren entwickelt und installiert hat.
(pdf 687KB)
Siemens
Siemens Medical Solutions integriert USV in bildgebende Diagnosesysteme
Eine sichere Stromversorgung kann bei vielen medizinisch-technischen Apparaten im Extremfall über Leben und Tod entscheiden. Für die angiografischen Diagnosesysteme AXIOM Artis entwickelte Siemens Medical Solutions deshalb zusammen mit Eaton eine integrierte System-Notstromversorgung. Diese gibt Ärzten und Patienten die Sicherheit, dass beispielsweise Eingriffe an den Blutgefäßen des Herzens trotz Stromproblemen risikolos durchgeführt werden können.
(pdf 693KB)
BMW
Eaton und Prozesstechnik Kropf realisieren USV-Konzept für BMW Regensburg
Um für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit zu sorgen, hat sich BMW Regensburg für ein dezentrales Powermanagement entschieden. Neben diesen beiden Aspekten spielten auch Wirtschaftlichkeit und nachhaltiger Nutzen für den Automobilhersteller eine große Rolle. Zusammen mit den beiden Partnern Eaton und Prozesstechnik Kropf hat BMW Regensburg dieses Projekt umgesetzt.
(pdf 1.21MB)
IBH
Wie das Systemhaus wacker gegen „Kyrill“ kämpfte und in Zukunft mit einem neuen
HotSync-USV-Konzept allen Widrigkeiten trotzt
Murphy’s Law schlägt bekanntermaßen in den ungünstigsten Situationen zu:
Jahrelang passiert nichts, doch kaum tritt ein technisches Problem an der
USV auf, kommt ausgerechnet ein Orkan angebraust. Im Bypassbetrieb während
der Reparaturarbeiten an einer USV eine Katastrophe. Wie sich das Dresdener
Systemhaus in Zukunft mit einem neuen HotSync-Konzept wappnet, erfahren Sie hier:
(pdf 867KB)
Jorvi-Krankenhaus
Lebensbedrohliche Situationen entschärfen: Sichere Stromversorgung in einem finnischen Krankenhaus
Nicht nur im OP sind heutzutage High-Tech-Geräte im Einsatz, nahezu überall in einem
Krankenhaus sind Untersuchungen und Diagnosen abhängig von einer zuverlässigen
Stromversorgung. Lesen Sie, wie das finnische Jorvi-Krankenhaus in Espoo mit seinem
beispielhaften USV-Konzept alle Sicherheitsnormen übertrifft:
(pdf 792KB)
Linck Holzverarbeitungstechnik GmbH
… vertraut seit mehr als zehn Jahren auf Powerware-USVs
Der Schwarzwald wird häufig von kräftigen Gewittern heimgesucht – dank
Stromversorgungsschutz von Eaton kann Veit Böhner, Leiter IT & Organisation
bei Linck HVT, ganz gelassen bleiben.
Lesen Sie hier, wie der Hersteller von Holzverarbeitungsanlagen Linck HVT
seine komplette IT mit einem USV-Konzept von Eaton Power Quality absichert:
(pdf 655KB)