Tecnologia leader

For more than 45 years, Eaton has worked closely with customers to meet their requirements for innovative, end-to-end power protection and management solutions. That’s why thousands of customers around the world put their confidence in Eaton's comprehensive power quality solutions to protect their mission-critical systems.

Eaton si impegna continuamente a promuovere l’innovazione tecnica per sviluppare soluzioni di ultima generazione che soddisfino le specifiche richieste dei clienti. Negli anni, Eaton è stata premiata da molte aziende. Numerosi premi hanno confermato l’approccio focalizzato sul cliente. Tra questi la nomina a Power Quality Company of the Year (2004, 2005 & 2008) da parte di Frost & Sullivan.

Una tradizione nell’innovazione tecnica

Dal primo brevetto per inverter a corrente continua nel 1962 fino agli 8 nuovi brevetti per l’UPS 9390, Eaton ha dimostrato una tradizione di continua innovazione tecnica.Con oltre 120 brevetti attivi e altri 98 in fase di registrazione, Eaton può offrire ai propri clienti quello di cui hanno maggiormente bisogno nelle soluzioni della gestione dell’alimentazione elettrica:

2007 Eaton presenta Powerware BladeUPS rackmount UPS, ad alta efficienza e densità di energia . UPS modulare 12 kVA, con caratteristiche di sistemi ridondanti in parallelo N+1 fino a 60 kVA
2007 Eaton introduce un notevole progresso nella tecnologia dei grandi UPS trifase, con Powerware 9395, che integra una progettazione modulare e scalabile con una ridondanza interna per una massima affidabilità
2005 Primi UPS con processi a piena potenza in grado di verificare le operazioni interne del converter commissionando test in sito senza l’utilizzo di batterie di carico esterne
2005 Primi UPS con scarica delle batterie a piena potenza indipendentemente dal carico attaccato per test di integrità della batteria
2004 UPS modulare senza trasformatore fino a 160 kVA che integra un’impareggiabile combinazione di prestazioni elettriche, gestione della batteria,architettura scalabile, flessibilità e servizio
2003 Primo UPS a 6 kVA in 3U per applicazioni rack ad alta densità con un aumento della densità di potenza del 33%
2003 Messa in parallelo wireless di seconda generazione per power inverter ad alta frequenza
2002 Primo UPS dual source per applicazioni rackmount
2002 Primi switch hub a 100Mbps inseriti in una a scheda di rete
2001 UPS con 3kVA che aumenta la densità di potenza del 40%
1996 Primi UPS con messa in parallelo wireless
1993 Primi UPS con segmentazione di carico
1993 First UPS with ABM che allunga la vita della batteria
1989 Primi UPS senza trasformatori ad alta frequenza
1987 Primi UPS con tecnologia avanzata a modulazione di larghezza d’impulso (PWM) e diagnostica basata su microprocessore
1986 Primi UPS sopra i 100 kVA per sale computer
1982 Primi UPS adatti a sale computer
1982 Primi UPS specificatamente progettati per uffici
1976 Primi UPS per luci HID per illuminazioni di emergenza
1972 Primi UPS in parallelo e tolleranti ai guasti
1972 Primi UPS a totale controllo digitale
1968 Primi UPS commerciali che uniscono carica batterie e inverter
1962 Primi power inverter a corrente alternata
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.