Equipos de Conectividad UPS ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD y ConnectUPS-E Web/SNMP
Preguntas Frecuentes

  1. ¿Necesita un administrador configurar las nuevas tarjetas ConnectUPS-X y ConnectUPS-BD para una velocidad particular de red; por ejemplo 100MB o 10Mb? 
  2. ¿Qué significan los LEDs etiquetados con 10 o 100 en el faceplate de las tarjetas ConnectUPS-X y ConnectUPS-BD?
  3. ¿Qué hace el puerto etiquetado como "COM"?
  4. ¿Qué hacen los LEDs etiquetados como "Power" y "Status"?
  5. ¿Qué hace el switch de reinicio (reset)?
  6. ¿Qué hacen los dos pequeños switches DIP?
  7. ¿Qué es el hub en el ConnectUPS-X?
  8. ¿Por qué la característica de "hub" está incluida solamente en el ConnectUPS-X?
  9. ¿Por qué uno de los cuatro puertos en el ConnectUPS-X está etiquetado como "Uplink"?
P1: ¿Necesita un administrador configurar las nuevas tarjetas ConnectUPS-X y ConnectUPS-BD para una velocidad particular de red; por ejemplo 100MB o 10Mb?
R: No, las tarjetas detectarán automáticamente cuál es la velocidad de la red y reaccionarán de acuerdo a ella.
P2: ¿Qué significan los LEDs etiquetados con 10 o 100 en el faceplate de las tarjetas ConnectUPS-X y ConnectUPS-BD?
R:  Están encendidas, apagadas o parpadeando para indicar la condición o transmisión de información. Los detalles al respecto los puede encontrar en el manual del usuario.
P3: ¿Qué hace el puerto etiquetado como "COM"?
R: Este es utilizado para configuración local del ConnectUPS.
P4: ¿Qué hacen los LEDs etiquetados como "Power" y "Status"?
R: Indican si el ConnectUPS está recibiendo energía adecuadamente y si la operación es normal. Los detalles están disponibles en el manual del usuario.
P5: ¿Qué hace el switch de reinicio (reset)?
R: Reenciende el ConnectUPS.
P6: ¿Qué hacen los dos pequeños switches DIP?
R: Cambian el modo del ConnectUPS del modo operacional al modo BootP/DHCP. BootP/DHCP es utilizado para configurar remotamente múltiples ConnectUPS a la vez a través de un servidor BootP.
P7: ¿Qué es el hub en el ConnectUPS-X?
R: El hub está conformado por los cuatro puertos en la mitad izquierda (visto de frente) del faceplate.
P8: ¿Por qué la característica de "hub" está incluida solamente en el ConnectUPS-X?
R: El tamaño del faceplate evita que el ConnectUPS-BD tenga esta característica.
P9: ¿Por qué uno de los cuatro puertos en el ConnectUPS-X está etiquetado como "Uplink"?
R: Este es el puerto que proporciona la conexión a la red. Las otras conexiones son para usarse con otros equipos que necesitan conexión a la red.