Chasis de Expansión Preguntas Frecuentes

1. ¿Cómo se conecta el Chasis de Expansión al 9315? 
El Chasis de Expansión se conecta a través de un incluido hacia el Puerto #1 de Comunicaciones. La conexión en el Chasis de Expansión está en la parte "posterior" junto a las ranuras.

2. ¿Puedo utilizar el Chasis de Expansión con todos los modelos 9315?
Si. Todos los 9315 nuevos tienen un arnés mejorado que operará adecuadamente con el Chasis de Expansión. Un kit de re-equipamiento también está en planeación para estar disponible para UPS anteriores. Póngase en contacto con su representante de Servicios Globales para mayores detalles.

3. Si un cliente desea utilizar el Panel de Monitoreo Remoto (RMP - Remote Monitor Panel), el Módulo de Contacto de Supervisión (SCM - Supervisory Contact Module), o el Módulo de Interfaz Remota (RIM - Remote Interface Module), ¿puede ese cliente utilizar también el Chasis de Expansión?
Si, en este caso el chasis de expansión deberá conectarse a Com 2.

4. Si un cliente quiere utilizar la opción de Notificación Remota o la opción de Servicios Globales, ¿puede ese cliente utilizar también el Chasis de Expansión?
Si, en este caso el chasis de expansión deberá estar conectado a Com 1.

5. ¿Puede un cliente utilizar todos los elementos a continuación de forma simultánea?

  1. RMP, SCM, RIM 
  2. Opción de Notificación Remota, Servicios Globales y Monitoreo Remoto
  3. Chasis de Expansión

No, Un cliente puede utilizar: a y b; a y c; o b y c (pero no los tres al mismo tiempo).

6. ¿Qué hacen los LEDs en la parte frontal del chasis?
Hay dos tipos de LED:

  • LED indicador de energía Encendida/Apagada (On/Off)
  • LEDs correspondientes a cada ranura que indican transmisión de información y recepción de información.

Los LEDs proporcionan una manera sencilla de verificar visualmente que el chasis está en operación.

7. ¿Qué hacen el switch y el puerto al frente del chasis?
El switch auxiliar permite una conexión directa con la tarjeta en la ranura #3. Desconecta la ranura #3 fuera de la red interna y la conecta directamente al puerto serial. Puede haber casos donde es deseable tener una sola tarjeta de puerto serial u otra tarjeta que sirva como una interfaz directa con el UPS. Al utilizar el switch auxiliar y el puerto se puede lograr esto.

8. ¿Por qué se incluye la Tarjeta Modbus con el chasis?
La tarjeta Modbus es utilizada para administrar la comunicación con las otras dos ranuras.

9. ¿El Chasis de Expansión operará sin la Tarjeta Modbus? 
Normalmente no (con excepción del modo auxiliar descrito arriba en el punto 7).

10. ¿Por qué hay tres conectores de energía en la parte posterior del Chasis de Expansión? 
Son redundantes y pueden estar en funcionamiento simultáneamente. Esto ofrece una cantidad extra de protección si surgen problemas. Un adaptador externo de energía viene en el kit.