Conectividad de Tarjeta Modbus
para UPS
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué es RTU Modbus?
- ¿Qué es Jbus?
- ¿Cómo configura un Cliente la Tarjeta?
- ¿Cómo se conecta a la red?
- ¿Qué significa topología de Dos y Cuatro Cables?
- ¿Qué significa terminación seleccionable por el usuario?
- ¿Qué significa resistencia de polaridad seleccionable?
- ¿La Tarjeta Modbus trabaja con cualquier BMS?
1. ¿Qué es RTU Modbus?
Modbus es un protocolo (o lenguaje) hablado por el equipo
orientado industrialmente. SNMP y HTTP son ejemplos de otros
protocolos. RTU es un acrónimo para Remote Terminal Unit
(Unidad Terminal Remota). Esta es la versión binaria de
mejor desempeño del protocolo. No damos soporte a la anterior
y rara vez utilizada versión ASCII.
2. ¿Qué es Jbus?
Jbus es una ligera variación del estándar Modbus. Se utiliza
principalmente en Europa.
3. ¿Cómo configura un Cliente la Tarjeta?
Para configurar la tarjeta, el cliente lo hace con el cable
serial incluido y una PC que tenga Hyperterminal corriendo.
Es como la configuración de otros dispositivos de red; el
usuario utiliza un rango de velocidad de transmisión y una
dirección de red.
Pero el BMS no sabe aún del UPS. Para hacerse cargo de esto,
la tarjeta Modbus viene con un paquete de software llamado
Profiler. Profiler crea un mapa personalizado de registro
Modbus. Esta es una manera elegante de decir que crea un
archivo que informa al BMS de qué UPS se trata y lo que
estará monitoreando. Esto es similar a instalar MIB en un
NMS. La diferencia principal es que la fecha se lee de una
forma más manual (el MIB está compilado en el caso del NMS).
Esto es típico de la manera en que los usuarios trabajan
con un BMS para que los clientes estén familiarizados con
el. Profiler corre en Windows.
La tarjeta Modbus se desliza dentro de una ranura X en el
UPS. El Chasis de Expansión viene con una Tarjeta Modbus
pre-instalada.
4. ¿Cómo se conecta a la red?
La tarjeta Modbus se conecta a la red a través de RS-485
por medio de un puerto aislado DB-9 o bloque terminal. El
bloque terminal permite un cableado convencional de par
trenzado para conexión en bucle (daisy chaining). De manera
alterna, se pueden utilizar comunicaciones RS-232 a través
de un puerto DB-9. Hay una cifra en la hoja de datos que
muestra la integración en una red típica.
5. ¿Qué significa topología de Dos
y Cuatro Cables?
Básicamente significa que la conexión en bucle conecta dispositivos
con dos o cuatro cables. Lo que es importante recordar es
que damos soporte a ambos por lo que cumplimos con las topologías
comunes.
6. ¿Qué significa terminación seleccionable
por el usuario?
Las redes con conexión en bucle requieren una terminación
adecuada (o extremo). Normalmente un usuario tiene que adquirir
e instalar una resistencia de terminación al final de la
cadena. La Tarjeta Modbus viene con una terminación seleccionable
por el usuario. Por lo tanto, puede ser colocada al final
de una red, y actuar como el punto de terminación. Esto
elimina el lío y gasto de comprar e instalar un terminador.
7. ¿Qué significa resistencia de polaridad
seleccionable?
Asegura que los bits de información falsos no están producidos
por voltaje inactivo.
8. ¿La Tarjeta Modbus trabaja con cualquier
BMS?
Deberá trabajar con BMS que den soporte al protocolo Modbus.