Nuevo software de Eaton: Monitorización global de las instalaciones con Intelligent Power Manager 1.0

El nuevo software de monitorización de Eaton aporta una automatización fácil de usar a un nuevo y completo nivel.

El software Intelligent Power® Manager es una herramienta para la monitorización y gestión de la red de SAIs y ePDUs. Esta herramienta Web 2.0 puede además supervisar el apagado de las aplicaciones de los servidores de forma remota. Enfocado especialmente al mercado IT, el software proporciona soporte a los sistemas SAI, monitoriza y gestiona las ePDUs y, lo que es más, muchas unidades de otros fabricantes.

“Intelligent Power Manager es especialmente adecuado para sistemas modulares ya que es capaz de monitorizar cientos de dispositivos. Sus herramientas intuitivas facilitan la gestión de los equipos. Dado que el software puede supervisar dispositivos de cualquier fabricante, esta es la única herramienta necesaria para gestionar todos los sistemas SAIs y ePDUs utilizados por la compañía,” dice Tatu Valjakka, Director de Producto de Eaton Power Quality.

Fácil de usar con un intuitivo interface

La instalación del Intelligent Power Manager está configurada de forma tan sencilla que simplemente se ha de enchufar y ya se puede empezar a trabajar. Una vez funcionando, el software localiza, rápidamente y de forma automática, todos los dispositivos que están conectados. Una de las características del software es la interface que puede ser configurada por el usuario y que proporciona una visión general de todos los SAIs en una única ventana. Los usuarios pueden modificar la vista para cubrir mejor sus necesidades, por ejemplo agrupando monitores por función y localización. Los dispositivos también pueden ser ordenados de acuerdo a parámetros tales como descripción del estado, tipo de dispositivo y localización. Como el software proporciona un hyperlink a cada dispositivo de forma individual, no hay ya la necesidad de proporcionar una información específica a los dispositivos dentro del software. Para una visibilidad mayor y localizar fácilmente los sistemas, se puede personalizar la disposición de los iconos de cada uno de los dispositivos.

Todos los eventos y actividades se ordenan en un registro que facilita la localización y resolución de los problemas. El Intelligent Power Manager también centraliza la gestión de la alarma. Éste recopila las múltiples alarmas que se han dado durante el día en un único mensaje y lo envía por e-mail o SMS.

Futuro sistema de monitorización de energía

El Intelligent Power Manager es compatible con cualquier SAI Eaton y ePDU que estén equipados con una red interface. De forma totalmente gratuita, con cada SAI de red usted puede disponer de una versión del software limitada a 10 monitores. Una licencia Silver, permite gestionar a 100 dispositivos, mientras que una licencia Gold permite la gestión de un ilimitado número de dispositivos.

“Con esta nueva característica, el Intelligent Power Manager es el sistema de monitorización y gestión futuro. Actualmente se está desarrollando para que incluya las mismas funcionalidades que el Eaton Enterprise Power Manager y PowerVision software,” dice Valjakka.

“Se va a incorporar la misma tecnología a la nueva generación de software de apagados. Lo que permitirá, en el futuro, una gestión fácil para todos los software de Eaton,“ concluye Valjakka.

- Intelligent Power Manager 1.0 se lanzará en Junio 2009 y estará disponible en Inglés y Francés.
- La version 1.01 proporcionará soporte para Alemania, Polonia, Rusia y España, entre otros.

ARTICULOS
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.