portuguese school kids

Eaton proporciona protección de energía para más de 1.000 escuelas Portuguesas

Eaton y PahlData proporcionan más de 5.000 SAIs Eaton Evolution a varias escuelas portuguesas como parte de un plan de modernización tecnológica.

Hace unos años, el Gobierno de Portugal estableció un plan de Educación Tecnológica con el objetivo de convertir Portugal en uno de los cinco países más avanzados de Europa, en lo que respecta a la modernización tecnológica de los colegios propuesta para el 2010. El proyecto implica escuelas de educación primaria, secundaria e institutos y promueve la integración de comunicación e información tecnológica en los procesos tanto de enseñanza como aprendizaje, además de en la gestión escolar.

Con este objetivo, el Ministerio de Educación de Portugal lanzó un concurso público en Enero de 2008 para seleccionar un partner que implementara la red local en 1.220 escuelas públicas que formaban parte del proyecto de modernización. El partner tendría que suministrar componentes activos para las redes Ethernet y Wi-Fi además de implantar e instalar un sistema de cableado, incluyendo la instalación eléctrica, bastidores y SAIs, entre otras cosas. El partner escogido por el ministerio fue Portugal Telecom, el cual debía su éxito a varias compañías – una de las cuales era PahlData en colaboración con Eaton.

Un reto técnico y logístico

“Eaton fue capaz de responder de forma exacta las especificaciones de Portugal Telecom, las cuales requerían una regulación técnica y logística para los sistemas SAI. Uno de los valores añadidos que aportó Eaton como partner en este proyecto, fue su profundo compromiso, el cual fue un factor muy importante que contribuyó en la especificación del sistema de instalación. Eaton también proporcionó toda la información técnica necesaria además de las pruebas a los equipos instalados en las escuelas piloto,” dice el Director Comercial de PahlData, Leopoldo Gonçalves.

“Además de una buena relación entre calidad-precio, Eaton también proporcionó un SAI dentro del limitado tiempo requerido para la implementación del sistema. Logísticamente, el objetivo fue proporcionar todos los equipos en 3 meses, lo que alcanzaron satisfactoriamente.”

Más de 5.000 SAIs Eaton Evolution

PahlData y Eaton escogieron para el suministro una combinación del Eaton Evolution 1150VA, Eaton Evolution S 1750Va y el Eaton Evolution 2000VA. Así, de este modo, ellos proporcionaron la solución perfecta para la protección de la red de dispositivos de protección de las escuelas, servidores en rack, sistemas de almacenaje y equipamiento internetworking. Con su tecnología line-interactive y las múltiples posiciones, el SAI Eaton Evolution proporciona la mayor disponibilidad y flexibilidad requerida por los colegios. El control individual de las salidas permite la optimización de cargas para maximizar el tiempo de autonomía, además de la posibilidad del control remoto y arranque secuencial del SAI.

El año pasado una decena de las 1.220 escuelas públicas ya fueron protegidas. El proyecto se acabará de completar durante el 2009. Finalmente, más de 5.000 SAIs van a ser instalados en la escuelas portuguesas, protegiendo las redes Ethernet y Wi-Fi además de otros equipos eléctricos, de ser dañados o de una interrupción de energía costosa.

Más de 5.000 SAIs Eaton va a ser instalados en varias escuelas de Portugal

ARTICULOS
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.