| P1: |
¿Conservan las nuevas tarjetas Web/SNMP
ConnectUPS-BD todas las funciones de la versión anterior? |
| R: |
Sí |
|
|
| P:2 |
¿Está la versión de 10 MB aún disponible? |
| R: |
Estará disponible mientras duren las existencias.
Cuando éstas se agoten, deberá actualizar el sistema con las
tarjetas nuevas. |
|
|
| P3: |
¿Existe algún motivo para la compra de la
versión 10 MB en lugar de la 10/100 MB? |
| R: |
No, la versión de 10/100 MB supone una elección
mejor debido a su velocidad y otras funcionalidades. |
|
|
| P4: |
¿Tiene que configurar un administrador las
nuevas tarjetas ConnectUPS-X y ConnectUPS-BD para la velocidad
de red específica; por ejemplo: 100 MB ó 10 MB? |
| R: |
No, las tarjetas detectan automáticamente la
velocidad de la red y actúan en consecuencia. |
|
|
| P5: |
¿Cuál es la función de los LED con la etiqueta
10 ó 100, en la placa frontal de las tarjetas ConnectUPS-X y
ConnectUPS-BD? |
| R: |
Estos indicadores se encienden, apagan o
parpadean a fin de informar sobre el estado o la transmisión de
datos. En el manual de usuario se detallan más datos al respecto. |
|
 |
| P6: |
¿Cuál es la función del puerto denominado “COM”? |
| R: |
Éste se utiliza para la configuración local de
ConnectUPS. |
|
|
| P7: |
¿Cuál es la función de los LED “Power” (Energía)
y “Status” (Estado)? |
| R: |
Indican si el dispositivo ConnectUPS está
correctamente conectado y si su funcionamiento es normal. Se
facilita más información en el manual de usuario. |
|
|
| P8: |
¿Cuál es la función del interruptor de reinicio? |
| R: |
Éste reinicia ConnectUPS. |
|
|
| P9: |
¿Cuál es la función de los dos interruptores
pequeños DIP? |
| R: |
Permiten modificar el modo de ConnectUPS,
pasando del modo operativo al modo BootP/DHCP. BootP/DHCP se
utiliza para configurar a distancia múltiples dispositivos
ConnectUPS a la vez, mediante un servidor BootP. |
|
|
| P10: |
¿Qué es el concentrador en ConnectUPS-X? |
| R: |
El concentrador son los cuatro puertos situados
en la parte izquierda de la placa frontal (mirada desde enfrente). |
|
|
| P11: |
¿Por qué se incluye la opción del
“concentrador” sólo en ConnectUPS-X? |
| R: |
El tamaño de la placa frontal impide
que ConnectUPS-BD pueda disponer de esta opción. |
|
|
| P12: |
¿Por qué uno de los cuatro puertos
de ConnectUPS-X se denomina “Uplink” (enlace ascendente)? |
| R: |
Éste es el puerto que ofrece la
conexión a la red. El resto de conexiones son para su uso con
otros dispositivos que precisan conexión a la red. |