ConnectUPS-X, ConnectUPS-E and ConnectUPS-BD Web/SNMP Devices
UPS Connectivity Device - FAQs

  1. É necessário que o administrador do sistema tenha que configurar as novas cartas ConnectUPS-X e ConnectUPS para condições de rede distintas, por exemplo, 100Mb e 10Mb? 
  2. A que corresponde as indicação nos LEDs de 10 ou 100 nas cartas ConnectUPS-X e ConnectUPS?
  3. O que faz a porta “COM”?
  4. A que corresponde a indicação dos LEDs “Power” e “Status”?
  5. O que faz o interruptor de reset?
  6. Para que serve os 2 interruptores DIP?;
  7. O que é o hub na ConnectUPS-X?
  8. Porquê é que só na solução ConnectUPS-X existe um hub? 
  9. Porquê aparece “Uplink” numa das portas da ConnectUPS-X ?
Q1: É necessário que o administrador do sistema tenha que configurar as novas cartas ConnectUPS-X e ConnectUPS para condições de rede distintas, por exemplo, 100Mb e 10Mb? 
A: Não, as cartas detectam automaticamente a velocidade da rede e adaptam-se.
Q2: A que corresponde as indicação nos LEDs de 10 ou 100 nas cartas ConnectUPS-X e ConnectUPS?
A:  Estão ligados, desligados ou com sinal intermitente indicando o estado ou a transmissão de dados. Para mais detalhes consulte o manual do utilizador.
Q3: O que faz a porta “COM”?
A: É utilizado para configuração local da ConnectUPS.
Q4: A que corresponde a indicação dos LEDs “Power” e “Status”?
A: Indicam se a carta ConnectUPS está ligada correctamente e em funcionamento normal. Para mais detalhes consulte o manual do utilizador.
Q5: O que faz o interruptor de reset?
A: Este interruptor desliga a carta ConnectUPS.
Q6: Para que serve os 2 interruptores DIP?
A: Servem para alternar o estado de ligação ConnectUPS para ligação BootP/DHCP. BootP/DHCP é utilizado para configurar remotamente vários ConnectUPS ao mesmo tempo.
Q7: O que é o hub na ConnectUPS-X?
A: : O hub é um equipamento com 4 portas.
Q8: Porquê aparece “Uplink”numa das portas da ConnectUPS-X ?
A: Devido à dimensão e formato da ConnectUPS-BD..
Q9: Porque aparece “Uplink” numa das portas da ConnectUPS-X ? ?
A: Esta é a porta que permite a ligação à rede. As outras ligações são para ser utilizadas para outros equipamentos que necessitem ligação à rede.