Dispositivo de monitorización ambiental (EMP)

1. ¿Cómo conecto el dispositivo de monitorización ambiental a la tarjeta Web/SNMP ConnectUPS?
Conecte el cable de red facilitado CAT5, desde el conector RJ45 “010101” del sistema de monitorización ambiental (EMP), al puerto COM en la tarjeta Web/SNMP ConnectUPS.

Web card demo

2. ¿Cómo conecto las entradas de un cierre de contactos externo al dispositivo de monitorización ambiental? 
Hay cuatro terminales de tornillo en la parte delantera del EMP. Conecte el dispositivo número uno del cierre de contactos externo a los terminales uno y dos del EMP. Conecte el dispositivo número dos a los terminales tres y cuatro del EMP.

3. ¿Qué tipo de contactos pueden monitorizarse mediante las entradas del cierre de contactos en el EMP? 
Cualquier dispositivo de cierre de contactos abierto/cerrado puede monitorizarse a través de esta unidad. Esto puede incluir, por ejemplo, dispositivos de seguridad de sitios Web, dispositivos para la detección de agua o indicadores de estado de un sistema.

4. ¿Cómo se configuran los límites de temperatura y humedad en el EMP? 
El EMP puede configurarse a través de la tarjeta Web/SNMP ConnectUPS mediante un programa simulador de terminales como Hyperterminal, a través de Telnet o mediante un explorador de internet. Si se utiliza un explorador de internet, inícielo, escriba la dirección de la tarjeta Web/SNMP ConnectUPS, seleccione la pestaña de Configuración y después la pestaña de Configuración del EMP. Indique una contraseña para acceder como superusuario y modifique la configuración según sus preferencias. Consulte el manual sobre la tarjeta Web/SNMP ConnectUPS para ver más detalles sobre esta configuración.

5. ¿Cuál es el número de pieza y el precio del EMP?
P/N 116750224-001.

6. ¿Cómo me avisa el EMP cuando la temperatura y/o humedad exceden los límites establecidos? 
La unidad EMP emitirá una señal a modo de alarma en la tarjeta Web/SNMP ConnectUPS, la cual realizará una captura SNMP avisándole de la alarma mediante un correo electrónico.

7. ¿Qué hace el dispositivo EMP para cerrar los ordenadores del cliente cuando la lectura de la temperatura y/o humedad excede los límites establecidos? 
La configuración de la tarjeta Web, le permite elegir si quiere o no que los clientes registrados con NetWatch se desconecten cuando se excedan los límites de temperatura y/o humedad. Si elige desconectar a estos clientes, la tarjeta Web enviará un comando a todos los clientes NetWatch para proceder a la correcta desconexión del sistema operativo.

8. ¿Qué sistemas operativos son compatibles con NetWatch?
Por favor, consulte la página
http://powerquality.eaton.com/Spain/Products-Services/Power-Management/Software-Drivers/ES-Netwatch-v5.asp para acceder a la lista actualizada de compatibilidad con NetWatch.

9. ¿Qué se adjunta en el paquete del EMP?

  1. Unidad EMP
  2. Guía de usuario
  3. Cinta de velcro de dos caras para un montaje fácil del EMP
  4. 1 tornillo de sujeción a la pared
  5. Cable CAT5 de 1m

10. ¿Se dispone de alguna versión de prueba del EMP que se pueda ver?

Ver y evaluar un adaptador Web/SNMP ConnectUPS activo con un dispositivo de monitorización ambiental (EMP)

11. ¿Cuáles son las diferentes opciones de montaje facilitadas en el EMP?

  1. Este dispositivo puede montarse de diferentes maneras:
  2. En la pared, por medio del tornillo facilitado
  3. En un bastidor, con un perno
  4. Unido a una superficie mediante la cinta de velcro facilitada